This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:为ISO1212芯片请求Spice模型

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1096784/iso1212-requesting-the-spice-model-for-iso1212-chip

零件号:ISO1212
主题中讨论的其他部件: PSpice-for TI

我们需要芯片ISO1212的Spice模型用于电路模拟。 我可以从TI网站下载PSpice模型,但从PSpice转换到Spice会产生以下错误:“包含加密内容,并且在转换的模型中已注释掉”。

您是否可以建议我在从PSpice转换为Spice时解决该错误,或者我请求您与我共享ISO1212的SPICE模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gurucharan,

    感谢您与我们联系并对ISO1212感兴趣。

    抱歉,我们目前只有适用于ISO1212的PSpice模型,该模型可用于PSPICE-for TI,并且可能不适用于其他Spice程序。 因此,我没有任何支持的Spice模型可以与您分享。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao