This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:关于'已计划证书'的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1096687/iso1044-question-regarding-certificate-planned

部件号:ISO1044
主题中讨论的其他部件: ISO1042

您好,

我们需要一个强化的隔离式CAN收发器,ISO1044在我们的雷达中,但当我们查看数据表时。 所有与安全相关的认证都处于'已计划'状态。

1.所有认证的发布时间表是什么?

2.此IC是否可能未能获得部分认证?

3.如果我们使用ISO1044的最终产品需要第三方的隔离认证(不确定是否需要),ISO1044的'认证计划'状态是否会影响我们的产品认证? 不确定是否应向您提出此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qingxuan:

    感谢您与我们联系并对ISO1044感兴趣。

    ISO1044已完成所有必要的认证,但数据表尚未更新。 您可以在其产品页面的技术文档部分下找到与ISO1044相关的所有认证,我将在下面复制一个直接链接。

    https://www.ti.com/product/ISO1044#tech-docs

    我还想提一下ISO1044不提供强化隔离,它只支持基本隔离。 对于加固隔离罐,我建议您查看一下ISO1042。 该器件提供增强的隔离,并且具有比ISO1044更高的整体性能。 ISO1042还提供多种封装,支持基本型('B'型)和增强型隔离(无'B'后缀)。 设备还完成了所有必要的认证。 我正在复制下面的ISO1042产品页面链接。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISO1042


    此致,
    Koteshwar Rao