This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841DWER的最小数据速率

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1096203/isow7841-min-data-rate-for-isow7841dwer

部件号:ISOW7841
主题中讨论的其他部件: ISOW7741

大家好,  

我的客户正在考虑使用 ISOW7841作为传感器接口,其数据速率将为 9.6kbps或12.8kbps。  

ISOW7841 的最大数据速率为100Mbps, ISOW7841是否有任何最小数据速率限制? 以下哪项表示客户可以 在9.6kbps或12.8kbps数据速率下使用ISOW7841?

谢谢。

此致,

JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jo:

    感谢您与我们联系。

    对最小输入信号频率没有限制,即使在直流信号(0Hz)高达100Mbps的情况下也可以工作。 因此,以9.6kbps或12.8kbps的速度运行它不是问题。

    ISOW7841是我们的第一代ISOW设备,我建议客户考虑我们的最新和第二代ISOW设备ISOW7741,它提供了显著的性能改进。 有关ISOW7841和ISOW7741之间的差异,请参阅以下E2E帖子。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/98.552万/isow7741-emc-inquiry</s>7741


    此致,
    Koteshwar Rao