This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:与ISO7741E的区别

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7741E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1096100/iso7741-difference-with-iso7741e

部件号:ISO7741

大家好,

我已经阅读了两个设备的数据表,但发现两者之间没有显著的差异。 您能否澄清一下,以及ISO7741E是否可以取代ISO7741引脚到引脚?

此致,

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    感谢您与我们联系。

    ISO7741中的E代表扩展的温度范围。 ISO7741E-Q1是汽车合格的Q100 0级设备,要求工作温度范围为-40C至150C。 您在我们产品组合中看到的大多数其他Q1器件是1级器件,支持-40C至125C温度范围。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao