This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ISO7841输出信号在空间电磁干扰测试中变高

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7841, ISO7831, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1093830/iso7841-iso7841-output-signal-becomes-high-with-space-electromagnetic-interference-test

部件号:ISO7841
主题中讨论的其他部件: ISO7831ISO7741

大家好,

我的客户正在使用ISO7841,当他们进行空间 电磁干扰测试时,他们发现,

1.低电平输出信号变高(但仍略低于正常的高电平输出信号);

2. IC温度升高(稍后仍需要测试实际温度)。

3.通过电源循环,IC可以正常工作(这意味 着空间 电磁干扰测试似乎 不会损坏IC)。

使用ISO7831时也会发生这种情况。

您是否遇到过此问题? 您可以帮助解释一下吗? 非常感谢。

异常波形:

正常波形:

空间 电磁干扰测试设备: https://www.langer-emv.de/en/download/13/160/55/sgz-21-burst-generator.pdf 

此致,

杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    感谢您在E2E上发布! 很遗憾听到您在ISO7841中遇到此问题。 您能否分享有关标准要求和最终应用的其他信息?

    如果可能,测试我们的其他数字隔离器设备(如ISO7741或ISO7341)可能会同时产生不同的结果。


    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    感谢您通过电子邮件跟进其他信息。  

    本测试中使用的测试仪似乎应用了类似于EFT噪声的应力,并且我们的ISO77xx设备与ISO78xx相比具有优化的设计,因此我们建议客户在其系统中测试ISO7741,而不是ISO7841。

     如果必须使用ISO7841,请尝试使用与Vcc串联的100Ω Ω 电阻器。


    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

     

    让我们尝试一下100欧姆方法,如果它不起作用,我们需要找到其他解决方案。 但是,目前客户很难迁移到ISO77xx。 他们可以在下一代考虑。

    非常感谢。

    此致,

    杨先生