This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:非B和B之间的差异

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1095831/iso1410-difference-between-nonb-and-b

部件号:ISO1410

大家好,

我想知道ISO1410B和ISO1410之间的区别。
数据表中的唯一区别似乎是加固型和基本型。

IC芯片是否相同?
检查流程是否有任何差异?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kengo:

    感谢您与我们联系。

    后缀'B'表示基本隔离,该设备是其原始'non-B'增强隔离设备的基本隔离变体。 在这种情况下,ISO1410提供增强型隔离,而ISO1410仅支持基本隔离。 因此,设备在ATE中具有不同的最终测试程序以进行筛查。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao