This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:是否支持ISO1042 '热插拔'?

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1095768/iso1042-is-iso1042-hot-plug-capable

部件号:ISO1042

您好,

我们需要一个具有热插拔功能的隔离CAN收发器。 但我在隔离CAN收发器类别中找不到一个。  

在对标有热插拔功能的现有产品(如TCAN-1642)进行一些研究后,我意识到热插拔功能CAN收发器具有以下功能:

  •  总线和RXD输出上的通电/断电无故障操作
  •  无源时理想的无源,高阻抗总线端子

1.我可以说任何TI都可以收发器具有相当于'热插拔功能'的两个以上功能吗?

2.我在ISO1042的数据表中发现,也有上述两个功能。 这是否意味着ISO 1042可以'热插拔'?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qingxuan:

    感谢您与我们联系并对TI CAN收发器感兴趣。

    [quote userid="51.6948万" url="~ë/support/isolid-group/isolity/f/isolid-forum/109.5768万/iso1042-is-iso1042-hot-plug-capable"。1042。</s>1042 我可以说,任何TI都可以收发器具有相当于'热插拔功能'的以上两个功能吗?[/QUOT]

    是的,CAN收发器在加电和断电期间无故障运行意味着该设备可以热插拔。 因此,您可以将ISO1042用于您的应用程序。

    [quote userid="51.6948万" url="~ë/support/isolid-group/isolity/f/isolid-forum/109.5768万/iso1042-is-iso1042-hot-plug-capable"。1042。</s>1042 我在ISO1042的数据表中发现,也有上述两个功能。 这是否意味着ISO 1042可以'热插拔'?[/QUOT]

    是,如上文所确认。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao