This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231A:负向脉冲异常

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7221A, ISO7231C, ISO7221B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1095065/iso7231a-negative-going-pulse-anomaly

部件号:ISO7231A
主题中讨论的其他部件:ISO7221AISO7231CISO7221B

尊敬的团队:

我的客户想要检查数据表第13页记录的异常是否仅适用于 ISO723xA,而不适用于 ISO7221AD, ISO7221BD 或ISO7231CDW。 请您确认吗?

我了解NRND的状态,但仍希望得到澄清。

谢谢!

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您与我们联系。

    所指异常仅适用于数据表中提到此问题的那些设备。 因此,只有ISO723xA设备存在此异常,而不是ISO7221A,ISO7221B或ISO7231C。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar。

    此致,

    丹尼尔