This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:备用解决方案

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430, ISO1450, ISO1410, ISO3088, ISO3082, ISO1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1095029/iso1430-alternate-solution

部件号:ISO1430
本主题中讨论的其他部件: ISO1450ISO1410ISO3088ISO3082ISO1176

嘿,我在设计中使用ISO1430,目前,我无法从任何地方获得它。 您是否可以建议任何替代方案,因为我已经根据此IC引脚制造了我的PCB?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dheeraj,

    感谢您与我们联系。

    我不确定您的数据速率要求,但如果更高或更低的数据速率设备仍然正常,您可以查看同一设备系列的ISO1410 (500kbps)和ISO1450 (50Mbps)。 由于这两种设备属于同一个系列,因此它们的规格(尤其是)即使不相同也会非常相似。

    我们拥有的较旧的设备很少,它们与ISO1430引脚兼容,但性能可能有所不同,根据您的应用要求,可能会也可能不会引起问题。 这些设备包括ISO3082 (200kbps),ISO3088 (20Mbps)和ISO1176 (40Mbps)。

    请注意,由于需求量大,TI和业界目前都存在器件短缺问题。 建议的设备也可能缺货。 我建议您通过单击设备产品页面订购部分中的"可用时通知我"按钮进行订阅,以便在设备可用时收到通知。

    我发现目前有431台ISO1430DWR设备,不确定这些设备是否足够您使用。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息,我一定会研究这些选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,但在订购时我收到了此信息  

    • 目前可用库存不支持ISO1430DWR产品。 我们正在积极努力进行更新,以便仅显示即时可用的库存。 对此造成的不便,我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dheeraj,

    很抱歉,您无法订购该部件。 其他人可能已经订购了此产品。 对于此类非技术问题,请联系客户支持中心,因为他们最适合处理此类问题。 谢谢。

    https://www.ti.com/csc


    此致,
    Koteshwar Rao