This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211问题检查

Guru**** 2517960 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094934/iso1211-iso1211-question-check

零件号:ISO1211

大家好,

我的客户对ISO1211公式有疑问。 以下是 IEC 6.1131万-2 1类 标准。 对于类型1,VIH和VIL之间的转弯点为15V。 如果使用下面的公式,VIH不等于VIL。 如果客户想要使用15V电压,我们可以使用什么公式?  

示例:  

VIH (15V)= 8.25 + Rthr * 2.25mA*562 / 562 >> Rthr为3Kohm。

如果我们在VIL公式中输入3Kohm,则无法获得15V电压。 我们可以使用哪种公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    感谢您与我们联系。

    请注意,标准IEC 6.1132万-2要求类型1输入应将大于15V的输入电压识别为高,将输入<5V的输入识别为低。 该标准的未定义区域介于5V和15V之间,因此Schmitt阈值可由系统在此区域设置。

    在15V电压下同时使用VIH和VIL不是一种好的设计,因为如果在15V输入上存在高频噪声,则会根据噪声频率导致输出反复高/低。例如, 如果输入为15V,且200mV峰间噪声使输入信号在14.9V至15.1V之间以1MHz频率摆动,则输出将以1MHz的速率高低切换。 这是不可取的。

    因此,VIH和VIL阈值之间设置了一些滞后,以便有足够的噪声余量。 因此,请使用RTHR = 2.5kΩ 和RSENSE = 562Ω 来满足类型1要求(如数据表9.2 .1.2 1部分的建议,以下快照)。 这些值将获得12.7V的VIL和13.9V的VIH。 这些阈值将保证任何小于5V的信号被视为低电压,任何大于15V的信号被视为高电压。 选择RTHR = 2.5kΩ 还将通过限制输入电流来帮助保护解决方案免受浪涌的影响,有关详细信息,请参阅数据表中的9.2 .1.2 5部分。

    我希望这有助于您了解阈值,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao