This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:VOC (SS)评级过高

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094685/iso3082-voc-ss-over-rating

部件号:ISO3082

大家好,

以下是一个需要联系您的团队以获得专业帮助的问题。

如果共模输出电压超过ISO3082的VOC (SS)额定值,该怎么办? 它是否会损坏或没有输出?

如果可能,输出已锁定,且仅解锁电源重置?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mia:

    感谢您与我们联系。

    请注意,VOC (SS)是驱动器输出引脚的输出规格,即VOC (SS)是设备在其总线引脚(A和B)处生成的稳态共模电压,预计介于1V和3V之间。

    也许您想问一下,由于RS-485节点彼此之间距离较远,外部接地电位差异是否会产生共模电压。 总线引脚上设备的共模电压(VOC)规格为-7V至12V,这也是RS-485标准的要求。 该器件在总线引脚上的绝对最大额定值为-9V至14V,因此,在ABS最大额定值范围内超过VOC不应损坏器件,只会造成数据错误。 但请注意,如果总线引脚长时间暴露于ABS最大额定值,可能会影响数据表ABS最大值表脚注中所述的设备可靠性。

    3082 raling"]如果可能,输出被锁定且仅解锁电源重置?

    我们不会将设备的特性描述为超出其规格,因此,我们无法在这些条件下肯定地评论设备行为。 关于您提出的输出是否将被锁定/锁定的问题,我们不希望发生这种情况,但我们不能保证会发生这种情况,因为我们不会对这些测试条件进行定性。

    我希望这些意见能够回答您的问题,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshavar,

    在这里得到您的观点,非常感谢。

    此致

    米娅