This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:错误(ORPSIM):接口节点数不正确

Guru**** 2601455 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094222/iso7710-error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes

部件号:ISO7710
主题中讨论的其他部件:UCC2.7536万,PSPICE-for TI

您好E2E:

请帮助我们的客户解决使用SPICE模型时遇到的错误。 以下是完整的查询:

我在一个设计中使用ISO7710和UCC2.7536万,这两个设计都是TI的产品,一旦将它们添加到设计(ORCAD)中,就会失败。

"ERROR(ORPSIM):ISO7710的接口节点数不正确或错误(ORPSIM):UCC2.7536万的接口节点数不正确"

当我只是在设计中使用其中一个时,还可以, 似乎当ISO7710的PSpice或UCC2.7536万的PSpice单独工作时,它工作正常。
当ISO7710的.lib优先于UCC2.7536万时,这是非常奇怪的。 但是,当我更改图中所示的.lib顺序时,ISO7710失败,并出现错误。 这两个PSpice都下载在你的网站上,我只是更改了.lib的顺序。

提前感谢您的帮助。

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo,

    很遗憾听到此问题。

    我不是很清楚为什么库文件的顺序会使模型的工作发生变化。
    当您同时使用ISO7710和UCC2.7536万时,能否分享完整的示意图? 我只在您提供的两个示意图中看到ISO7710。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koteshwar:

    请参阅下面的完整示意图。

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo,

    感谢您分享原理图和其他信息。
    根据我的理解,您无法同时模拟这两种设备。 根据文件的顺序,顺序较低的文件会出现错误。

    请允许我在周五之前与PSPICE-for TI团队一起调查此问题,并与您联系。

    同时,我注意到您直接从ISO7710输出驱动MOSFET。 数字隔离器适合连接到TTL/CMOS逻辑I/O,不能直接驱动MOSFET。 我建议您将隔离器置于UCC2.7536万的输入端,以便首先隔离信号,然后UCC2.7536万驱动MOSFET,这正是它的作用所在。 ISO7710在输入引脚端将有一个MCU,在其输出端将有UCC2.7536万,这两个都将是逻辑I/O。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao