This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 集成POE隔离千兆位芯片

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094771/integrated-poe-isolated-gigabit-chip

我正在寻找一种备有库存的芯片或开发板,并且具有集成的POE隔离千兆位芯片,该芯片将处理红色圆圈中的所有内容,甚至可能是开发板上的PD或连接PD的方法。 下图显示了正在使用的备用线对,对于千兆位以太网,我希望使用数据并打开所有线对的电源:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pete,

    感谢您与我们联系。

    抱歉,我们目前没有可隔离以太网或PoE的隔离器。 因此,我没有任何设备可供您推荐。
    我将继续并将此主题标记为"已关闭",如果您有任何其他隔离要求,请随时创建新帖子。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao