This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:用作普通I2C缓冲器

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094788/iso1640-used-as-an-ordinary-i2c-buffer

部件号:ISO1640
主题中讨论的其他部件: ISO1540

大家好,

1. ISO1640能否用作普通I2C缓冲器,即GND1和GND2短路?

2. ISO1540的情况如何?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    感谢您与我们联系。

    大多数隔离器在IC中有两个独立电路,它们独立工作,并可连接到两个完全独立/隔离的电源。 由于它们是独立运行的,因此将它们的接地连接在一起并不会对它们的运行产生任何影响,它们仍将继续独立工作,但参考相同的接地点。 GND1和GND2短路将缩短隔离屏障,但功能保持不变。 因此,您可以继续将其用作正常缓冲区,而不会出现任何问题。

    因此,ISO1640和ISO1540均可与GND1和GND2短接一起使用,没有任何问题。 但请注意,TI中已经有许多I2C缓冲器,它们将相对便宜,因此,使用现有的非隔离I2C缓冲器是经济的。

    如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao