This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:电源电流估计

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094353/iso6740-estimation-on-supply-current

部件号:ISO6740

大家好,

您能否就以下客户问题给我评论?

问题1. 当客户不使用4通道中的2通道时,电源电流-交流信号与使用信道的数量成比例。它的理解是否正确?

问题2. 当客户将未使用的引脚(a)打开或(b)缩短至GND,或(c)向上拉至电源时,电源电流是否会根据选择的(a,b,c)情况而改变? 如果电源电流因(a),(b)或(c)而异,则哪种情况下的电源电流最小?

此致,

Sasaki Takeshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    感谢您与我们联系。 请参阅下面我的输入。

    1. 您的理解是正确的。 整个设备的电流消耗取决于每个通道以及 独立应用于这些通道的输入。 如果只有2个信道应用交流信号,则只有这2个信道才会看到为交流信号输入指定的电流。
    2. 是的,每个信道的电流消耗 在所有三种情况下都是不同的- 高,低,开路。 数据表中的下表列出了输入为高或低时情况的当前ICC1和ICC2。 要获得单个信道电流,您只需将这些电流除以信道数即可。
      1. 当输入保持打开时,内部上拉(非F设备)或下拉(F设备)分别使输入高或低。
      2. 将输入引脚连接到与默认状态相同的状态将使设备消耗的电流最小。即,将非F设备的输入连接到高,将F设备的输入连接到低将保持低电流消耗。 这与保持销打开相同。
      3.   

    如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao