This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:隔离器位置

Guru**** 2600065 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094346/iso1410-isolator-location

部件号:ISO1410

您好,

在ISO1410数据表第26页中,我们有结构图,它显示数字隔离器位于DE,D,R侧。

我的问题是:为什么我们不能将隔离器定位在A,B侧? 然后,我们只需要2通道数字隔离器,而不是3通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您与我们联系。

    大多数数字设备的通用数字I/O使用CMOS或TTL逻辑信号,因此 ,有数字隔离器 用于隔离这些逻辑I/O。 A 和B信号是RS-485定义的电信号 ,电压较高且双向。 与直接尝试隔离高电压高规格接口相比,隔离逻辑信号非常经济。 因此,我们在逻辑I/O上实施隔离。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao