This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议TI解决方案并验证其P2P是否与ADUM5402CRWZRL兼容

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1093837/suggest-ti-solution-and-verify-if-it-s-p2p-compatible-with-adum5402crwzrl

主题中讨论的其他部件:ISOW7842ISOW7742

大家好,

建议TI解决方案并验证其P2P是否与   来自模拟的ADUM5402CRWZRL兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    感谢您发布到E2E! ISOW7842是ADuM7842的引脚到引脚替代产品,能够传输更高的数据速率(100Mbps与25Mbps)。

    ISOW7842是我们第一代隔离器件的一部分,集成了直流-直流转换器,我们目前正在预览我们的第二代器件ISOW7742的原型样品。 我建议您和我们的客户使用ISOW7742,因为它在整体,特别是辐射排放性能方面提供了显著改进。 可在以下链接的产品页面中找到更多信息:

    https://www.ti.com/product/ISOW7742

    如果您需要更多信息,请告知我们。


    尊敬的,
    Manuel Chavez