This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:功率级块的切换频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1099288/isow1432-switching-frequency-at-power-stage-block

部件号:ISOW1432

大家好,

请告诉我此设备上功率级块的切换频率,根据第一页描述,它看起来为25MHz,但我在CHAR表中没有找到任何描述。
我的客户想在RF系统中使用此设备,因此他想了解更多详细信息。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onawa-san,

    感谢您与我们联系。

    正如您正确指出的那样,ISOW1432中的DC/DC转换器的切换频率为25MHz。 很抱歉,除ISOW1432数据表的第一页之外,您在任何其他地方都找不到此信息。

    如果您有任何问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao