This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:否

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1099141/sn6505a-q1-no

部件号:SN6505A-Q1

背景:我们使用SN6505A-Q1 作为IGBT栅极功率驱动器,但当IGBT开关时,由于不同的硬件设计,它会产生高di/dt和dv/dt,在此情况下  ,芯片的峰值电压将导致内部ESD动态保护电路持续不工作,从而导致过热故障

我的问题是,此SN6505A-Q1是否具有白盒测试(包括电压应力,电流应力,热应力测试...) ,如何获得这些报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦刚:

    感谢您的发帖,欢迎使用E2E! 在TI.com上的SN6505A-Q1产品页面中的"订购和质量"部分( 此处链接 )下方可找到鉴定和可靠性测试及其相应数据,如下所示:

    请查看此数据,如果您有任何其他问题,请告知我们。


    尊敬的,
    Manuel Chavez