This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:采用ISO6760进行设计

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6760, ISO6763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1098895/iso6760-designing-with-iso6760

部件号:ISO6760
主题中讨论的其他部件: ISO6763

大家好,
我想在输入另一个印刷电路宽时将SPI信号与印刷电路宽隔离。
所以我选择 了隔离器 ISO6760。
主板上的SPI是1.8V信号,从属设备是3.3V设备。
因此,我将VCC1连接到1.8V,将VCC2连接到3.3V。
1)。 我希望在VCC1和VCC2上提供2个不同的电压轨没有问题。
2)。 数据表中的电源电流直流信号和电源电流交流信号是什么意思?



3)。 从VCC1轨,VCC2和输入信号轨中获得的电流是多少。

确切的零件号为 ISO6763FWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    感谢您与我们联系并对ISO6763感兴趣。
    请参阅下面我对您的问题的反馈,谢谢。

    1)6760 iso6760"]1)。6760。 我希望在VCC1和VCC2上提供2个不同的电压轨没有问题。[/QUOT]

    是的,这非常好。 请参阅以下同样适用于ISO6763的常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/73.2656万/faq-can-i-power-the-two-sides-of-a-digital-isolator-with-different-voltages

    2)6760 iso6760"]2)。6760。 数据表中的电源电流直流信号和电源电流交流信号是什么意思?[/QUOT]

    输入端的直流(0Hz)信号表示输入端的静态低/高。 列出的电流指定输入保持低或高时设备将消耗的电流。
    输入端的交流(>0Hz)信号是一个数据速率为非零的信号。 该表列出了设备在数据速率为1Mbps,10Mbps和50Mbps时消耗的电流。

    3)6760 iso6760"]3)。6760。 从VCC1导轨,VCC2和输入信号导轨获得的电流是多少。[/QUOT]

    VCC1消耗的电流为ICC1,VCC2消耗的电流为ICC2。 您从数据表中提供的表屏幕截图列出了各种测试条件下的ICC1和ICC2电流。
    由于输入是标准逻辑CMOS输入,因此其消耗的电流将<±10µA μ A,并被称为IIH和IIL,如数据表的电气特性表中所述。 我在表格下面复印5V电压。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

    [/quote]
    [/quote][/quote]