This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:由于高温下的高电流,电路关闭。

Guru**** 2601455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1095321/sn6501-q1-the-circuit-is-shun-down-because-of-high-current-at-high-temperature

部件号:SN6501-Q1
主题中讨论的其它部件:SN6501

 您好,经理

我将隔离电路设计为使用SN6501和变压器。 但在℃超过100 ̊ C的高温下,我发现了一些问题。

当温度升高时,消耗电流增加。  当温度达到约105℃时,由于过电流,电路被分流。

我换了变压器,情况相同,更换了SN6505,情况相同。

解决方案是什么? 我们的目标是达到125℃。

我附上了测试结果和电路图。  -->我无法上传图片。  

请告诉我解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了加载图像的方法。

    请参阅图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hichae你好,

    很遗憾听到这个问题,感谢您联系我们。 请通过以下信息帮助我们进一步调试问题。

    1. 您能否分享一张更高分辨率的示意图以及包括变压器零件号在内的所有组件值?
    2. 请问设备关机后会发生什么情况? 您是否看到输出变为0V?
    3. 它是在温度降至25C或室温后立即恢复,还是需要更长时间才能恢复?
      1. 如果需要更长的时间,请告诉我回来需要多长时间?
    4. 对SN650x的再循环电源是否会使设备恢复正常运行?


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hichae你好,

    感谢您联系我们!  在温度高于+85dC时,许多肖特基二极管具有增加的反向漏电流(I_R)特性,而更高的漏电流会导致推挽式电源消耗更多的电流或崩溃。 因此,对于高温操作,我们建议使用具有低反向泄漏电流的肖特基二极管,如RB168MM-40TF。 对于不同客户的类似问题,可在本E2E常见问题解答中找到典型肖特基二极管和低I_R肖特基二极管的比较:



    除了提供以上Koteshwar要求的信息外,请尝试在您的电源中使用低泄漏肖特基二极管,而不是电流二极管,并告知我们是否需要其他信息或支持。


    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Manuel

    我快速查看了链接,情况与我们的问题完全相同。

    尽管电路图在没有第2个调节器的情况下几乎相同,但我们使用的是具有调节器的MCU。

    我有一个问题,过去的问题是通过更换肖特基二极管解决的。

    我向我们的供应商询问了二极管样品。

    我将更新结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hichae你好,

    感谢您的跟进!

    虽然原始海报没有直接回复过去的主题,但它们确实表明更换肖特基二极管解决了他们的问题。 隔离电源系统中的这种行为也已在其他客户中看到,替换肖特基二极管是常见的解决方案。

    如果我们可以提供任何其他支持,请告知我们。


    度过一个愉快的周末,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI团队

    问题已经解决,主要问题是二极管。  

    我有测试结果。

    感谢您的支持。