This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:占用空间仍然不正确

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1099875/isousb211-footprint-is-still-incorrect

部件号:ISOUSB211

大约2个月前,有人强调,占地面积出现错误(0.65 mm ,占地面积0.66 mm pitch)。  此错误似乎尚未修复。  何时占用空间具有正确的间距?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anwar,

    很抱歉,占用空间尚未更新。
    请给我们两周时间更正此问题并上传到网站。 我将在6月24日之前回来发布更新。 感谢您对ISOUSB211的关注。


    此致,
    Koteshwar Rao