This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:XISOW1432DFMR至ISOW1432BDFMR?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1103243/iso1432-xisow1432dfmr-to-isow1432bdfmr

部件号:ISO1432
主题中讨论的其他部件:ISOW1432

您好,

我想知道XIOOW和IOOW有什么区别。 这些芯片的供应很低,是否有人知道ISOW1432BDFMR是否可以在当前具有XISOW1432DFMR的印刷电路板上工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    欢迎来到TI E2E论坛!!

    ISOW1432是通用部件号,ISOW1432DFMR是加固设备的可订购部件号,ISOW1432BDFMR是基本版本。 这两个部件主要在增强和基本额定值上有所不同,这两个额定值由器件的浪涌性能决定。

    'x'前缀设备是主要用于评估的工程师样品,通常在设备完全释放之前即可获得。 一旦设备发布,'X'前缀版本通常停止销售。 因此,当您的要求仅为基本隔离时,使用ISOW1432BDFMR (基本隔离)代替XISOW1432BDFMR (基本隔离)或XISOW1432DFMR (增强隔离)是非常好的选择。 如果您需要加强隔离,则应使用ISOW1432DFMR (加强隔离)。

    我希望你能得到你所要求的澄清。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    现在我只需要弄清楚,如果主板由于库存问题而具有增强芯片,我是否可以通过基本隔离芯片。