This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:传播延迟时间

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1103078/iso6740-propagation-delay-time

部件号:ISO6740

大家好,

我收到 了客户的问题。

客户担心5V电源下传播延迟的最短时间。

我知道只定义了Typ和Max。

如果 L->H tPLH为18 ns (最大值)且紧随H->L之后,是否考虑tPHL =11 ns (最小值)?

此致,

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adachi-San,

    感谢您与我们联系。

    </s>6740

    客户担心5V电源下传播延迟的最短时间。

    [/引述]

    最大传播延迟时间是大多数客户估计最大数据速率和其他计时所需的时间。 最小推进延迟通常不是任何分析所需的参数,因此,我们不会为最小推进延迟表征我们的设备。

    来自6740来自PWD, 如果L->H tPLH为18 ns (最大值)且紧随H->L之后,是否考虑tPHL =11 ns (最小值?[/QUOW]

    这种情况在大多数样本中不太可能发生。 变化通常不会像数据表中的规格那样大。 大多数参数都有典型的道具延迟,如果一个延迟向上移动,另一个也可能稍微向上移动。 因此,您很难在单个装置中看到tPLH和tPHL立即击中规格的相反一端。

    如果您有任何问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Koteshwar-san,

    感谢您对内容的友好回顾。

    我理解。  我会告诉客户。

    此致,

    阿达奇