This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:技术讨论

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1102711/iso1050-technology-discussion

零件号:ISO1050

您好,  

交流500V安全要求, ISO1050能否满足?Ω  

或者还有其他促销吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    感谢您与我们联系。

    不同机构对隔离等级的定义不同,因此,对于500Vrms而言,被认为是良好的可能不足以满足其他标准。 因此,我建议询问客户他们需要遵守的隔离/终端设备标准以及他们需要达到的级别。 我们希望DW封装中的ISO1050符合大多数标准的500V有效值,但我需要您提供其他标准相关信息,以确认是否符合客户要求。

    请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao