This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:工业扫描器上的产品推荐

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB111, TRS3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1102065/iso6720-product-recommendation-on-industrial-scanner

部件号:ISO6720
主题中讨论的其他部件:ISOUSB211ISOUSB111TRS3221

大家好,

实际上,我没有确切的部件号,而且我是隔离产品的新手,您能否 推荐一些针对 工业扫描器的USB,RS232和GPIO的主要隔离产品?

背景是,我的一位工业扫描器客户在其上一代产品中不使用隔离,这导致插入式接口时USB和RS232接口出现故障。 您是否有任何其他可与我共享的相关材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    感谢您与我们联系。

    我正在复制一篇E2E博客,其中描述了选择数字隔离器时涉及的所有关键因素。 这些因素中的大多数与隔离相关,因此,无论需要数字隔离器还是隔离接口设备,在应用中都保持相同。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-to-select-a-digital-isolator

    该博客提供了有关选择数字隔离器和隔离电源设备的建议,这些设备可用于隔离数字数据通道,通常也称为GPIO。

    我还看到您正在专门寻找USB和RS-232的隔离设备。 对于USB隔离,我们目前有两个速度不同的设备。 如果客户仅需要低速(LS)或全速(FS)接口,则可以选择ISOUSB111,但如果客户需要高速(HS),则可以考虑使用ISOUSB211。 请注意,LS,FS和HS是常见的USB术语,客户可以确认他们正在寻找的USB速度。

    关于RS-232隔离,我们目前没有单独的芯片解决方案来隔离RS-232。 如果客户可以使用两台以上的设备,则可以使用以下建议之一。

    1. ISO67xx +收发器(如TRS3221),假设客户应用中已存在隔离电源。
    2. ISOW77xx +收发器(如TRS3221),也提供集成电源隔离。 请参阅下面的参考设计示例。
      1. https://www.ti.com/tool/TIDA-0.123万
    3. ISO67xx +收发器(如TRS3221)+ SN650x,提供离散电源隔离解决方案


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Koteshwar,

    感谢您的快速响应! 这对我来说是非常清楚和有用的。

    再次感谢!