This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241C:区别是什么

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1102058/iso7241c-what-s-the-difference

部件号:ISO7241C

您好,专家。

ISO7241CDWRG4和ISO7241CQDWRQ1之间有何区别?

 1. 这些部件是否共用 同一芯片?

如果是,区别仅在于Aeq认证?

如果不是,请告诉我该差异的特征差异和使用预防措施。

 如果使用该文件没有问题,请发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,中山山,

    感谢您与我们联系。

    1.  这些部件是否共享 相同的芯片?[/QUOT]

    是的,它们在两种设备中使用相同的芯片。

    2.如果是,区别仅是Aeq认证?

    正确,Q1评级设备通过附加认证和其他测试。

    3.如果不是,请告诉我在该差异中使用的特性差异和预防措施。

    我们预计数据表规格不会有任何差异,但如果存在差异,则可以实现极小的差异,从而提高利润并实现更高的DPPM。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

    [/quote]