This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:全双工和半双工的应用电路

Guru**** 2601455 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1101478/isow1412-application-circuit-for-full-duplex-and-half-duplex

部件号:ISOW1412

您好,先生,

请问,数据表的图11.3 是全双工配置吗? 如果是,为什么DE/RE相互短路?

另一个问题是本用户指南"使用集成电源的隔离RS-485收发器优化您的设计"(文档图2),它是半双工配置吗? 如果是,为什么DE/RE没有相互短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    感谢您与我们联系。

    ISOW1412数据表图11-3中的DE/RE短路对于全双工操作是不正确的。 它们需要单独控制才能以全双工模式运行系统,对此数据表中的错误深表歉意,感谢您告知我们。 我们将尝试在下一版本的数据表中修复此问题。

    您所参考的应用程序简介文档(SLLU334)中的图2配置为半双工。 对于半双工操作,通常会将DE/RE短连接在一起,但这不是必需的。 它们仍然可以单独控制,并且仍然以半双工模式运行,没有任何问题。 因此,这种联系虽然不是一种常见的做法,但并不是一个问题。 我还会与作者联系,看看他们是否希望它保持不变或希望它改变。 无论哪种方式,都是正确的。

    如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我的客户想知道文档(SLLU334),端口A/B上的输出电阻器的功能是什么?

    EVM用户指南文档(SLLU324A),为什么在A/B和Y/Z上使用不同的配置? A/B用于全双工? 是/否用于半双工?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    感谢您提供更多信息。

    我408.1229万我的客户想知道文档(SLLU334),输出电阻器的功能是什么[报价/Port A]

    A/B或Y/Z引脚上的串联电阻器(通常为10Ω Ω)用于在应用瞬态时限制进入器件总线引脚的电流。 TVS二极管通过夹紧电压来保护总线引脚,而这些电阻器通过限制进入器件引脚的电流来提供额外保护。 这些不是正常操作所必需的,但对于防止EMI瞬变非常有用。

    EVM用户408.1229万用户指南文档(SLLU324A),为什么要在A/B和Y/Z上使用不同的配置? A/B用于全双工? 是/否(半双工)?[/QUOT]

    我相信您所指的是A/B和Y/Z总线引脚上的终端电阻器的实现是不同的。 原理图演示了两种60Ω,一种只是简单的端接,在A/B线路之间使用一个120Ω Ω 电阻器,而Y/Z引脚通过使用两个 Ω 电阻器和连接到其中点的滤波电容器来演示具有差分滤波的端接电阻器。

    这些终端中的任何一个都可用于任何一个总线引脚。 为所有设备使用差分端接,以获得更好的噪声滤波。 我希望这能澄清您的问题,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

    [/quote]