This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7320FC:工作电压与预期寿命

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7320FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1101740/iso7320fc-working-voltage-vs-life-expectancy

部件号:ISO7320FC

我正在寻找ISO7320FC的工作电压与预期寿命图解。  类似设备ISO7420FC在数据表中提供了此图解,但ISO7320FC数据表中没有此图解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的发帖,欢迎使用E2E! ISO73xx设备的平均寿命投影数据复制如下:

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    尊敬的,
    Manuel Chavez