This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731FQDBQRQ1组件在组装过程后首次启动后出现故障。

Guru**** 2600405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1101144/iso7731fqdbqrq1-component-faulty-after-first-start-up-after-assembly-process

你好 ,团队成员

我们在TI商店购买了样片。 请帮助我解决这些问题。

我们测试了1件,但在       装配 过程后首次启动后部件出现故障。
输入 信号  正常 ,但 无 输出。

 脱色后    ,曲线 示踪剂没有问题。
ABBA 执行 ,  故障 紧随  组件之后
X射线 未显示  异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您说1个装置未按预期运行,所有其他装置均正常运行。  

    我会注意到,我们对数据表中的所有设备进行了生产测试,并且任何已发货的设备都符合我们的筛选标准。  

    听起来,您可以确认设备本身存在问题,而不是系统级测试或主板布局造成的问题。  

    您能否提供有关设备设置/实施的更多详细信息?
    如果您可以提供有关设备设置的更多详细信息,我们可以检查可能导致EOS事件的任何示意图条件。 否则,可能存在可能导致设备故障的处理/ESD问题。

    最佳,

    Michael