This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505D-Q1:无零件库存-是否仍在生产?

Guru**** 2965120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6501, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1101049/sn6505d-q1-no-parts-in-stock---is-it-still-produced

部件号:SN6505D-Q1
本线程中讨论的其他部件:SN6505B, SN6501, SN6507

您好,

SN6505B/D是否仍推荐用于新设计? 一年半以来,我们一直在努力订购这种服务,但没有成功。
对于"普通人"和研究,是否有交付时间少于一年的替代方案(理想的引脚兼容性)?

我知道存在部件短缺,但在芯片短缺1年半之后,仍有一年的交货时间,而且没有选择在TI订购部件? 来吧...

此致,
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    感谢您的发帖,欢迎使用E2E!  由于产品对设备的需求很大,许多产品目前缺货,而且已经有一段时间了。 我们仍在生产所有SN6505设备,建议您订阅,以便在设备有货时收到通知,方法是单击以下链接中"订购和质量"选项卡下的"有货时通知我"按钮:

    https://www.ti.com/product/SN6505D-Q1#order-quality

    在本E2E论坛上,只有技术工程师能够帮助用户获得任何技术支持。 我们对零件订购系统或相关物流没有任何了解。 客户支持中心是帮助您解决订购相关问题和其他非技术问题的最佳团队。 我在下面提供了一个链接,您可以在其中提出有关您所面临问题的TT,他们将能够为您提供最好的帮助。

    https://www.ti.com/csc

    如果您正在寻找推挽式隔离变压器驱动器,我们还提供SN6507原型样本,SN6501器件也是您的选择。 如果您需要帮助了解这些设备与您的设计的兼容性,以及 有任何其他问题,请告诉我。

    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    感谢您的详细回复。 我们也一直在尝试订购 SN6501 ,但没有成功,我们还在一年多前设置了通知。 我昨天看到 了SN6507 -感谢提示,但是我们不能将其改装为现有PCB设计,而是需要新PCB,因为它不兼容引脚。

    Mornsun SCM1201A和SCM1201B也有些相似,但不完全引脚兼容。 似乎SCM1212B可以与TI SN6501引脚兼容- 但我似乎在任何地方都找不到它...

    如果有人能建造另一个半导体工厂来生产这些对于能源和移动性过渡如此重要的部件... ;)

    此致,
    Matthias