This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:多个并联变压器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1100296/sn6501-q1-multiple-transformers-in-parallel

部件号:SN6501-Q1
主题中讨论的其它部件: SN6501

大家好,  

我在这里提到了这篇e2e帖子:https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation---internal/f/isolation---internal-forum/106.1861万/sn6505b-q1-is-it-possible-to-drive-multiple-transformer?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN6501-Q<xmt-block0>65051 %65011 % 2525.252万multipler%252520变压器#25.252万#

只需验证我们是否还可以为SN6501-Q1使用类似的第三个变压器,只要我们的功率低于1.75瓦,对吗?

谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney:

    感谢您发布到E2E! 是的,只要不超过其电流和额定功率,第三个变压器可与其他两个变压器并行连接至单个SN650x器件。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢曼努埃尔!!

    最佳,  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!  

    另一个问题是,客户使用 的7.50316016亿变压器 没有次级隔离绕组。  该计划是将SN6501-Q1的多秒隔离绕组驱动。  想要验证,是否可以?

    谢谢!  

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney:

    感谢您与我们联系以确认这一点。 SN6501在设备级别上没有任何问题,因此,如果要驱动7.50316016亿之类的变压器,并且具有多个输出绕组,只要变压器满足系统级别的隔离和电源要求,就不会相互隔离。

    尊敬的,
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢Manuel!

    谢谢!  

    Delaney