This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501DBVT备用要求

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1, SN6501-Q1, SN6505A, SN6505B, SN6505B-Q1, SN6501, SN6505D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1104330/sn6501-sn6501dbvt-alternate-requirement

部件号:SN6501
主题中讨论的其它部件:SN6505A-Q1,, SN6505A, SN6505B, SN6505B-Q1, , SN6505D-Q1

嘿,我们正在 RS485电路的隔离电源中使用SN6501DBVT。 但目前,我们不会从任何地方获得此IC,请您推荐任何其他IC,其引脚与SN65相同,我们可以在设计中替换该IC,而无需任何修改。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请建议TPS7.635万DBVT的任何替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dheeraj,

    感谢您发布到E2E!

    SN6501提供汽车型号(SN6501-Q1),其占地面积与其工业部件兼容,功能相同。 SN6505还提供SN6505A,SN6505A-Q1,SN6505B,SN6505B-Q1和SN6505D-Q1版本, 它们与SN6501类似,但引脚与引脚不相同。 SN6505A器件的开关频率也较低,因此它们并不总是与SN6501或SN6505B/D-Q1使用的隔离变压器兼容。

    由于产品对器件的需求很大, 我们在TI.com上没有提供其中的许多器件型号,TI也没有任何其它推拉隔离变压器 器件。 我们建议您订阅,在设备的任何产品页面上单击"订购和质量"选项卡下的"有货时通知我"按钮,以便在设备恢复库存时收到通知,如下所示:



    请创建一个新的E2E线程,询问TPS7.635万DBVT的替代方案,以便LDO团队可以直接作出响应,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    谢谢!
    Manuel Chavez