This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1103936/iso1640-iso1640

部件号:ISO1640

尊敬的支持人员:

我有 ISO1640 I2C驱动程序的数据表,我有一个关于其§8.3内容的问题(第31/58页):

请您提供驱动程序两侧传输数据所用的载波频率。

您是否有任何EMI测量值显示来自此组件的辐射(靠近Fied (确定)或Far (远)场)?

希望得到您的回答。

此致。

Pierre Bruot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    欢迎来到TI E2E论坛,感谢您对ISO1640的关注。

    设备中使用的OOK载波频率为450MHz。 这与许多TI数字隔离器使用的载波频率相同,我们已针对CISPR 32测试了大多数此类器件,我们看不到450MHz对任何器件结果的影响。

    我希望这能回答你的问题。 如果您看到由于频率而引起的任何问题,请告诉我。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar,

    感谢您的首次回答。

    我们不需要遵守民事标准,而是更严格的军事标准。

    您是否有任何EMC结果可与我们分享?

    您是否有描述测试配置的文档和任何建议,以最大限度地减少来自组件的辐射干扰?

    此致。

    Pïerre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    感谢您澄清您的要求。 我对军事标准和要求不熟悉,也没有对ISO164x进行这种标准的检验。

    请在下面查找ISO1640根据CISPR 32得出的辐射辐射测试结果。 我没有描述测试设置的文档,但下图描述了测试条件,说明ISO1640通过在SDA和SCL线路上应用400kbps时钟信号进行测试,并且在Side2线路(sda2和SCL2)上连接了1m电缆 ISO1640标准,以复制实际最坏情况测试条件。

    如您所见,该设备的频谱中没有显示的频率组件。 您看到的一些小峰值与ISO164x无关,可能是由于其他组件造成的。

    我没有专门的文档描述通过ISO164x最大限度减少辐射的方法,但下面有关不同ISO设备的应用说明列出了一些可用于改善隔离器辐射的方法。 本应用说明中所述的方法同样适用于ISO164x,但我们发现它们不是必要的,因为我们相信该设备不会带来任何排放挑战。

    采用ISOW7841集成信号和功率隔离器的低排放设计(修订版 c)

    如果您有任何问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koteshwar,

    我很惊讶在图中没有看到载波频率(450 MHz)的峰值。 但这是一个很大的惊喜。

    我们将在产品设计完成后立即对其进行一些特定的EMC测试。 如果我们收到奇怪的结果,我将与您联系(您能否将您的电子邮件地址发送给我,以便与您分享结果?)。

    在您的最后一个答案中,您谈论的是一个应用手册,它是哪一个?

    此致。

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    是的,与典型的开关电源相比,内部机层的功率水平要低得多。 因此,它不会导致任何辐射排放问题。

    关于应用说明,很抱歉,我错过了指向我所指的应用说明的链接。 我现在用链接更新了我之前的帖子,您现在应该可以看到它。

    关于未来的支持,我希望您通过E2E联系我们,以获得最快的支持。 分配了多名人员来为E2E提供最快的支持。 如果您有您不想公开分享的信息,请及时告知我们,并允许我们通过您的电子邮件与您联系,我们中的一位可以相应地给您写信。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao