This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640

Guru**** 2520410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1104119/iso1640-iso1640

部件号:ISO1640

尊敬的支持人员:

您能否向我们提供sda2和SDCL2线路上电容器的最大值与它们上的数据速率之间的关系? (sda1和SDCL1也是如此)。

我想到线路和相关GND (GND2或GND1)之间的电容器。

您是否有任何关于可接受的滤波(电容器,电感,电阻器等)的文档,我们可以在这些线路上添加 与数据速率相关的内容?

此致。

Pierre Bruot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pierre:

    感谢您的发帖,欢迎使用E2E! 由于I2C总线上的上拉电阻 与总线电容相结合,在信号上升时间产生RC延迟,我们通常计算总线支持的最大数据速率,作为上拉电阻的系数以及预期总线电容。

    上拉电阻器通常是I2C总线上最容易更改的组件,因此较低的电阻可用于支持更高的数据速率和总线电容,正如I2C总线上拉电阻计算(SLVA689)应用报告中所述,如以下网址 所示:https://www.ti.com/lit/slva689

    请参阅上面链接的应用报告中的步骤和方程式,如果您有任何后续问题,请告知我们。

    尊敬的,
    Manuel Chavez