This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432DFMEVM:评估板是否具有与&quot相同的芯片;ISOW1432DFMR"

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1104064/isow1432dfmevm-does-the-evaluation-board-have-the-same-chip-as-isow1432dfmr

部件号:ISOW1432DFMEVM

您好,

我注意到文件上说芯片是“ISOW1432DFM”,最后没有R。我只是想知道这是不是零售版的芯片,因为它是一个评估板。 如果不是,则可能是打字错误地看到文档是此类名称的唯一引用。  


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Travis,

    感谢您与我们联系并寻求澄清。

    后缀'R'仅表示设备将位于卷筒中,否则将是射线管。 因此,ISOW1432DFM和ISOW1432DFMR是相同的部件,没有任何区别。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao