This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答][H]常见问题解答:隔离

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1113517/faq-h-frequently-asked-questions-isolation

选择此链接可查看常见问题的答案、详细的用例实施以及 隔离器件的器件建议。                                                                              。    


热门 隔离常见问题解答-始终


ISOxxxxF 和 ISOxxxx 器件之间的区别是什么(例如、 ISO7741与 ISO7741F 相比)?

如何计算数字隔离器支持的最大 SPI 速度?

为什么 ISO1540和 ISO1541双向 I2C 隔离器的1侧逻辑低电平输出电压 VOL1高达0.8V?

数字隔离器上未使用的通道引脚能否保持悬空?

如何为 RS-485节点生成隔离式电源?

能否使用不同的电压为数字隔离器的两侧供电?

如何读取 TI 的数字隔离器器件型号?

如何将 SPI MCU 连接到多个隔离式 SPI 节点?

SN650B-Q1:在高温下驱动波形失真


使用以下链接查找问题的答案。 如果您的问题未得到解答、请随时在我们的 E2E 论坛中发布问题。  

 _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
高压 隔离参数
质量、可靠性 和认证