This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISOUSB111:我可以使用 ISOUSB111作为 ADuM3160/ ADuM4160的替代器件吗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1119412/faq-isousb111-can-i-use-isousb111-as-a-replacement-device-for-adum3160-adum4160

器件型号:ISOUSB111

我能否将 ISOUSB111用作 ADuM3160/ ADuM4160的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOUSB111可通过以下两种方式用作 ADuM3160/ ADuM4160的替代器件。

    1. 案例1:简单的 BOM 更改:
      1. 如果将24Ω Ω 电阻器(在 ADuM3160数据表的下图中突出显示)与 ADuM3160 / ADuM4160原理图中的 UD-、UD+、DD-和 DD+引脚串联使用、则在将 ADuM3160 / ADuM4160替换为 ISOUSB111时、将其替换为0Ω Ω 电阻器。 这些24Ω Ω 电阻器已经集成在 ISOUSB111中、因此在原理图中不需要。
    1. 情况2: 不喜欢更换电阻器:
      1. 将 ADuM3160 / ADuM4160替换为 ISOUSB111。
      2. 在 ADuM3160/ ADuM4160原理图上使用 ISOUSB111测试上行/下行眼图、以获得值为24Ω Ω、12Ω Ω 和0Ω Ω 的串联电阻器。
      3. 使用12Ω Ω 电阻器(中间电阻器值)测试 ADI 眼图。
      4. 根据结果、决定为 ISOUSB111和 ADuM3160/ ADuM4160使用24Ω Ω 电阻器或12Ω Ω 电阻器。 这样就可以在 ADuM3160/ ADuM4160设计中使用 ISOUSB111、而无需更改任何其他组件。