This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:静态电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1127463/iso7760-quiescent-current

器件型号:ISO7760

您好!

请提供 ISO776x 数字隔离器的静态电流。  

谢谢你。

此致、

Neel Madhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    感谢您的联系。

    ISO7760没有专用的空闲或低功耗模式、因此、您可以将电流消耗表中列出的最低 ICC 值视为静态电流。 当所有输入为高电平时、该器件消耗的 ICC1和 ICC2电流最低、请参阅下表。 您可以将其称为静态电流。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao