This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有隔离功能的电压传感器电路

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1127273/voltage-sensor-circuit-with-isolation

主题中讨论的其他器件:AMC3330AMC1311

您好!  
我正在为简单的12V 电池设计电压传感器电路。 我只需要一个分压器、一个低通滤波器和一个隔离器、以便能够将信号发送到我的 DSP。 我想使用光电隔离器、因为它们的尺寸更小。 您是否对使用哪种芯片有建议? 成本和尺寸是最大的设计因素。

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    假设 您使用 的 ADC 可能位于 DSP 内部、则需要将12V 分压到3.3V 范围(I suspect)、以满足转换器的输入范围限制。  在本例中、隔离需求来自何处?  您能否详细介绍一下您最终需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP 连接到与电池模拟接地隔离的数字接地。 这就是我需要隔离的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的!

    查看 AMC1311或 AMC3330。  对于 AMC1311、您将需要在隔离栅的每一侧都有一个电源。  使用 AMC3330、您可以通过 DSP 的3.3V 电源为其供电。  在任一种情况 下、除非 DSP 上有差分 ADC、否则您很可能需要在输入之前有一个差分至单端输出级。  我们的产品系列中没有任何通用光耦合器、因此尺寸和成本可能是您的问题。