This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, ISOW1432, ISOW7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1126862/isow1432-isow1432

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17ISOW7721

您好!

我想将 PWM 信号从一侧以5V 电压运行的 MCU 传递到另一侧、该一侧控制驱动器(电机/LED) IC 引脚(也通过 PWM 信号传输0V-5V-max)。主要问题是两侧之间的隔离。

随附的原理图作为建议选项、使用 4n25光电晶体管和  SN74LVC1G17缓冲器、因为我不确定它们是否适合在一起? (问题会在圆圈左侧出现、以完成隔离)。

在查看 TI 的 ISOW1432 (对其他应用使用相同的想法)后、您能不能建议 TI 是否有单通道光耦合器 IC 或任何其他解决方案 IC 与 SN74LVC1G17相结合、以便顺利传递该 PWM 信号?

提前感谢您、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    TI 隔离技术不使用光学方法、而是使用基于 SiO2的隔离、可提供更高的性能。 大多数 TI 数字隔离器都具有 TTL 或 CMOS 逻辑输入/输出、这些输入/输出与 SN74LVC1G17兼容、并且可以轻松连接。 如果您想使用具有集成直流/直流转换器的数字隔离器、ISOW7721将是最合适的器件。

    ISOW7721是一款具有2个通道的集成式电源数字隔离器、您只能将器件的一个通道用于自己的应用。 ISOW1432是一款具有集成电源的隔离式 RS-485收发器、适用于 RS-485应用、与 SN74LVC1G17不兼容。

    根据建议、您可以继续使用 ISOW7721来满足您的应用需求。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢你的答复。

    请建议从哪里 购买这些 ISOW7721 IC? (在我寻找包含 TI 的地方缺货)。能否从 TI 获取样片?

    此外、只是为了确保 GND2是否必须在没有 GND 分离(A/B)的情况下为相同的公共接地共享两个输出 A/B? 如果是、GND1&gndio 是否相同?

    您能否为每个输出通道提供与 ISOW7721 (隔离式数据和5V 电源)相似的功能 IC 以及独立输出 GNDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    样片可从 TI 网站、TI 授权经销商和其他在线销售平台(如 DigiKey、Mouser 等)购买。 由于对半导体器件的需求很高、许多隔离器目前已缺货、即使在补充库存后也能很快地售出。 ISOW7721也是如此。

    您可能可以单击"订购"部分中的"可用时通知我"选项、以便在这些选项可用时收到通知。 关于免费样片、我相信可以在同一订购区申请样片、即有两种选择、一种是申请免费样片(通常数量有限)、另一种是购买样片。

    ISOW7721有两个通道、其中一个通道为正向通道、另一个通道为反向通道。 A 的输入和 B 的输出以 GNDIO 为基准、而 B 的输入和 A 的输出以 GISOIN 为基准。 GNDIO 必须短接至 GND1、并且 GISOIN 必须直接或通过数据表中建议的铁氧体磁珠连接至 GND2。

    [引用 userid="182349" URL"~//support/isolating-group/isolation/f/isolat隔离-forum/1126862/isow1432-isow1432/4180490#4180490"]您能否提供与 ISOW7721 (隔离式数据和5V 电源)相似的功能、以及每个输出通道的独立输出 GNDS [报价]

    我们目前没有通道间隔离的数字隔离器。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao