This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7730-Q1:型号可用性

Guru**** 2916640 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1126449/iso7730-q1-availability-of-variant

器件型号:ISO7730-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7730

您好 、对于 ISO7730QDBQQ1何时或是否可用有任何看法吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    由于高需求、许多隔离产品目前缺货。 虽然此器件目前缺货、但我们预计这段时间内不会出现这种情况。  如果  您的系统不需要汽车资质认证、 我们建议您切换至 目前库存且 采用 DBQ 封装 ISO7730的非汽车资质版本器件。  

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kenneth 的快速回复。 在本例中、我们确实需要 Q1版本。  当您说"不那么长"时、您可能甚至对 库存预计将以有意义的数量返回有一个大致的想法、即我们是否关注2022年、2023年上半年、2023年下半年或2024年? 是否可以下订单? 谢谢、Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    在我的初始答复中、我忘记提到我们还有 ISO7730QDBQRQ1、它与 ISO7730QDBQQ1相同、只是以卷带包装形式发货。 您能否查看以下链接、了解这些器件是否有库存?

    https://www.ti.com/product/ISO7730-Q1/part-details/ISO7730QDBQRQ1

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kenneth、这真的很有帮助、我错过了、谢谢。 然而、遗憾的是库存不足、我们只要求在2023年3月提供这些器件。 但是、您可以想象、如果不对库存是否可能在那时之前上市有一个很好的想法、就很难规划生产。 你有什么见解吗? 谢谢、Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    我想继续我们关于通过电子邮件提供此器件的讨论。 我可以通过您用于 TI 帐户的电子邮件地址向您发送电子邮件吗?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、非常感谢 Kenneth。  

    最好

    Stuart