This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:计时和偏斜

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1125502/isow7842-timing-and-skew

器件型号:ISOW7842

大家好、

我们的客户希望获得以下规格、因为他们 正在开发一个非常快速的栅极驱动电路、并且需要知道  ISOW7842F 如何 作为其他输入的函数变化。

  • 通道通道通道偏斜数据(电源电压、批次间距、温度)
  • 传播延迟数据(电源电压、批次间距、温度)

工作基频以13MHz 为中心。 信号有时可以脉冲、上升/下降时间为 ns。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的联系。

    数据表中指定的通道通道输出偏斜和传播延迟值已经涵盖了从电源电压、批次到批次以及温度的所有变化。 客户可以将这些值用作最坏情况下的最大值。 我将在下面复制数据表的屏幕截图以供快速参考。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    以下是我们客户的反馈。

    感谢您的回答。 我查看了数据表。 我希望更深入地了解数据表中没有的内容。

    是否有与电源电压和温度成函数关系的通道通道间偏移数据?

    作为电源电压和温度的函数的传播延迟如何?

    如果 TI 在没有此类保护的情况下无法共享此类数据、我们愿意使用 NDA。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您分享客户的意见。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1125502/isow7842-time-and-skit/4175085#4175085"]是否有与电源电压和温度相关的通道通道间偏移数据?

    我假设您正在寻找一条曲线、显示各种温度下通道通道间偏差与电源间的关系。 我们不会与您分享此类曲线。 我们在最坏温度下具有各种输入/输出电源电压(5V 和3.3V)的通道通道通道偏斜数据、数据表中已经提供了这些数据。

    [~ userid="432284" URL""/sup/隔离组/隔离/f/隔离 论坛/1125502/isow7842-time-and-skit/4175085#4175085"]传播延迟作为电源电压和温度的函数有何作用?

    数据表中还提供了各种输入/输出电源电压以及典型值和最大值。 典型值通常对应于室温(25C)下的预期值、而最大值对应于最坏情况下的温度(125C)。

    请告诉我是否有其他可以帮助您的东西、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao