This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:降低交流输入的功耗

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1125770/iso1212-reducing-power-consumption-for-ac-inputs

器件型号:ISO1212

这是 参考本说明中的图3和图4。 光电晶体管的功率降低理念能否与交流输入的桥式整流器设计结合使用? 如果是、是否有任何参考设计可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushabh、

    感谢您的联系。

    是的、光电晶体管的功率降低理念可与用于交流输入的桥式整流器设计结合使用。  我们没有此电路的特定参考设计原理图、但 您 可以参阅下图以了解此电路的连接方式。

    此致、

    Kenneth