This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:ISO6721BQDRQ1和 ISO7721QDRQ1之间的差异

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1125697/iso6721-q1-difference-between-iso6721bqdrq1-and-iso7721qdrq1

器件型号:ISO6721-Q1

您好、专家、

客户正在使用 ISO7721QDRQ1进行大规模生产。 由于  电源问题、我们现在使用 ISO6721BQDRQ1来替代 ISO7721QDRQ1。 您能否分享这两个器件之间的差异?

因为终端汽车 OEM 需要此信息进行设备更换。 如果需要 NDA、您可以通过电子邮件共享 我们与该客户签订了主 NDA。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    感谢您的提问。 我们可以共享这些信息。 下面是一个快速交叉参考表、比较 了 ISO6721BQDRQ1替换  ISO7721QDRQ1。 此处要查看的关键规格是 ISO67xx 中的50Mbps 数据速率。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Andrew Jackiw