This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:组件的绝对最大 Vcc 电压(交流)

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1123626/iso7720-abs-max-vcc-voltage-ac-for-component

器件型号:ISO7720

我叫 Dustin Braico、对 Vcc 的绝对最大电压有疑问。 数据表显示的是6V、我确信它仅涵盖直流电平。 是否有任何有关组件可以容忍多少能量或多大程度的尖峰或纹波的信息?

我们使用5V 电源驱动 ISO7720FD、但在短时间内(大约每小时<200ms)、我们系统的另一个操作会产生一些 EMI、该 EMI 会被 ISO7720FD 附近的5V 线路拾取。 我们在该200ms 窗口期间测量了高达9V 的电压尖峰。 峰值宽度约为10uS。

我们想知道 ISO7720FD 对这些类型的事件具有何种公差、以及在这些条件下器件的可靠性可能会发生什么情况。 当引入尖峰时、器件不会失败、因此我们想知道 ISO7720FD 可容忍的交流或尖峰量是否已经表征、或者工程师是否可以详细说明在这些尖峰条件下组件可能容忍的情况。

谢谢、

 

Dustin Braico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ISO7720器件具有直流电源电压特性、我们建议器件在高达5.5V 的电压下工作、但器件可承受高达6V 的应力。 由于我们不执行任何与电压尖峰相关的特定表征、因此我们将无法保证在特定持续时间内的任何电压尖峰具有任何特定的承受能力。

    从我们的预期角度来看、任何大于6V 的电压都可能对器件产生累积影响、并会长期影响器件的可靠性。 每小时9V 电压、200ms、这也会影响长期的可靠性。

    您是否在 ISO7720的 VCC 引脚上看到这些尖峰? 您可以分享您的任何波形吗?
    VCC 引脚上的去耦电容器可能能够过滤该尖峰并将其降低。 您可以尝试增大电容、看看这是否能更好地抑制尖峰。

    期待波形、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    我希望你的问题能以我之前的答复得到回答。 我将继续并将其标记为"已关闭"。 如果您仍需要任何其他问题、请随时回复此 E2E 帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao