This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:加电时输出意外

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1123132/iso7220a-unexpected-output-on-power-up

器件型号:ISO7220A

我们将 ISO7220用作旧设计中的替代器件。   

我们在一些电路板上看到、当器件首次上电时、输出不会反映输入。 一旦输入被改变、输出随后正确跟随输入。  

下面是一个示波器屏幕截图、其中显示了问题  

CH3 = VCC1 (+5V_Fiber)

Ch4 = VCC2 (+3V3)

CH2 = INB (输出 U22)

Ch5 = OUTB (PLUG_OK_A)

这里显示 INB 的输入为低电平、但是 OUTB 变为高电平并保持这种状态。   示波器快照中未显示 INB 一旦转换、OUTB 随后正确跟随。 这是预期行为吗?  我们以前从未在其他器件中看到过这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您联系并分享原理图和波形。
    ISO7720A 是我们大约16年前发布的较旧器件系列之一。 请允许我检查这是否是此器件的预期行为、并返回给您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的耐心等待。

    我检查了设计并确认这不是预期行为。 µs 加电后、输出将跟随输入、但初始数 μ s 除外、其中输出将进入默认状态(高电平)。

    我们还快速测试了 ISO7220A 上的这一点、请在下面找到捕获的波形。 VCC1 = 5V、INx =低电平、VCC2 = 10kHz 方波、用于下电上电。 您可以看到、输出最初会进入默认状态(高电平)大约8µs μ s、然后开始跟随输入(低电平)。

    我还看到您提到、只有一些器件显示此行为、而其他器件正常工作。 您能否确认测试了多少个、有多少个正常工作、有多少个发生了故障?

    CH2探头在您之前的测试中是否可能工作正常、并且在实际为高电平时意外显示低输入?

    请尽量分享更多信息、以帮助更快地解决问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您尝试重现问题。  到目前为止、我只有一个板展示了这种行为。  这是一个很难发现的问题。 当测试电路板时、此输入被切换、并且此问题未被注意到。

    我怀疑我的 CH2探头是否停止工作、因为该信号会进入电路板上的其他电路、并且它同意示波器读数。 我可以重复检查。  

    我们板上还有一个这些部件、用于精确的电路、但具有相反的逻辑。 我看到正确的行为。

    我将看到我是否可以找到另一个有问题的装置。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的意见和更新。

    由于此问题仅发生在一个器件上、我不确定该器件是否已部分损坏。 您可能可以将此不工作的器件存储在安全的地方、并继续使用其他样片进行评估。 如果您遇到任何其他类似问题的样片、请联系我们并发送样片。 我们可以在工作台上查看它、找出问题所在。

    现在、这里看起来不需要执行任何操作。 我将继续并将该线程标记为已关闭。 如果您发现另一个失败的样片、请回复此帖子或通过单击"提出相关问题"创建新帖子、以便我们将此 E2E 帖子讨论作为参考。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao