This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:VCC 电压为&lt 时的输出状态;2.1V

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISOW7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1124684/isow7842-output-states-when-vcc-2-1-v

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件: ISOW7742

你好

我正在尝试弄清楚哪些情况下的输出信号将处于不确定状态、如9.4章数据表中所述。 表9-3下面是它的状态:

(3)  当 VCC < 2.1V 时、输出处于未确定状态。我在图中的假设是否正确(假设 OUT/B 位于 VISO 侧、OUT/D 位于 VCC 侧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您关注 ISOW7842并分享详细的波形图来支持您的问题。 波形大部分是准确的、我用红色省略号标记了几个区域、其中输出将处于默认状态、因为其各自的输入未就绪/通电。 除此之外、其他一切看起来都是正确的。 请参见下图。

    ISOW7842是我们的第一代 ISOW 系列、而现在我们的第二代系列 ISOW77xx 具有显著的性能改进。 如果您的项目处于开发阶段、我们建议使用 ISOW7742、因为它具有性能优势、尤其是在辐射发射方面。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回答。 我很乐意了解 ISOW7742。 不过、我很快就需要900件。

    此致

    Marc