This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224BDWVR

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1124056/iso224bdwvr

主题中讨论的其他器件:ISO224

大家好、

我计划使用 ISO224BDWVR 来感测峰值幅度为650V 的交流电压。但我从数据表中看到、它仅提供5V 至12V 的正电源。不过、 模拟输入电源电压范围为-15V 至15V。请建议是否可以使用 ISO224BDWVR 来检测交流电压。 如果是、请分享一些提及电源电压和输入模拟电压的仿真波形。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、还应分享内部电路、了解其如何仅使用正电压测量负模拟信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    ISO224的 VDD1可以介于4.5V-18V 之间、并按数据表中的规定运行。  该器件具有一个内部电荷泵、允许此类操作、我无法披露超出我所述的其他电路详细信息。  

    ISO224的仿真模型可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/ISO224#design-tools-simulation

    在产品页面的技术文档下、有几个应用手册讨论了如何使用器件、请参阅此处的应用手册示例: https://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我还有一个查询。 如果电源电压为5V、我的输入信号为12V、 测量将如何进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aradhya、

    如前所述、该器件具有内部电荷泵、允许此类操作、我无法披露超出我所述的其他电路详细信息。 内部电荷泵会增加器件内部的电压。