This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:ADC 隔离器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1311, AMC3330
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1123994/iso7041-adc-isolator

器件型号:ISO7041
主题中讨论的其他器件:ISO224AMC1311AMC3330

您好!

您能否推荐 TI 的芯片来替代以下分立式电路、使其更小、一个 IC 即可满足要求? VLINE_MON 进入 LM25116MHX 模拟输入。

请参阅 以下电路:

Vline 工作直流电压范围为20-30V。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarunas,

    我们最接近的器件是 ISO224、或者可能是 AMC1311。 如果您认为这些器件中的任何一个都适合您、请查看并告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回复。  我刚刚查看了设计、两端的电源都没有隔离。 您是否仍建议使用 AMC1311/ISO224? 即使电源未隔离也是如此? 是否有任何 TI 缓冲器可用于此目的、而不是隔离放大器?  
     LM25116MHX 是否需要隔离?
    有什么想法吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarunas,

    抱歉-应该仔细查看您的原理图。  我们没有相同类型的线性光耦、看起来您没有任何高压隔离要求。  尽管如此、我们确实有 AMC3330 -隔离栅的一侧仅需要电源。   这是否更接近您所寻找的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tom、您非常乐于助人。 AMC3330堪称完美、但到处都是缺货...  

    我将研究您还有什么其他东西。

    顺便说一下、您的想法是用简单的 TVS 和 RC 滤波器+二极管钳位代替隔离以保护输入。 请参见下面的照片作为指示。 不要查看组件值。 ADC 芯片由 TI 提供: ADS8668IDBTR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarunas,

    这也很好!  30cm 电缆在哪里?  在电阻分压器/二极管之前或之后?  您需要注意 TVS /钳位二极管中的泄漏、因为这会导致端部出现误差  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该电缆位于所有分压器/二极管后面、因为它位于2个 PCB 之间。 一个 PCB 是测量电压的位置、另一个 PCB 具有 TExaS ADS8668IDBTR。   感谢您的帮助,您的意思是错误地导致 ADC 故障或只是读数准确度? 由于这不是用于精确测量、因此我们不需要非常精确的结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无故障、只能校准精度-偏移误差、大部分都可以校准。